结果:找到"语音芯片 语音ic NV080D语音芯片",相关内容1000条
- N9300语音芯片在儿童乐器上的应用
- 现在,有很多家长希望孩子能够学会一门乐器,提升艺术修养,特别是4~6岁的幼儿已经有了一定的辨别综合控制力,是接触音乐的最佳时期,很多家长就会给孩子选择儿童乐器,而语音芯片是儿童乐器中的关键电子元器件,能帮助儿童乐器的功能化。儿童乐器语音芯片选型:N9300是一个提供串口的MP3芯片,完美的集成了MP3、WMV的硬解码芯片。支持TF卡驱动,支持电脑直接更新spiflash的内容,支持FAT16、FAT32文件系统。通过简单的UART串口指令或一线串口指令即可完成播放指定的音乐,无需繁琐的底层操作,音质优美,使用方便,稳定可靠,另外该芯片也是深度定制的产品,专为自定义语音播放领域开发的低成本解决...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音ic 语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-12-08 17:13:00
- NV080C氧疗仪语音提示芯片,吸氧机OTP语音ic设计
- 慢性阻塞性肺疾病(COPD)是一种具有气流受限特征的肺部疾病,这种气流受限不完全可逆,且呈进行性发展,它的发生与肺部对有害气体或有害颗粒的异常炎症反应有关。随着病情反复发作、急性加重,导致肺功能逐渐下降,出现日常活动甚至休息时也感到气短。临床表明,COPD患者在家庭中使用呼吸机进行治疗可以有效改善缺氧和二氧化碳潴留的症状!而经鼻高流量湿化氧疗仪是目前市场上较受欢迎的家庭氧疗设备,该设备在氧疗时湿化有助于减轻患者口咽部干燥,提高舒适度,有助于支气管扩张症患者痰液引流。NV080C语音芯片氧疗仪语音方案:NV080C是九芯电子推出的一款音质优美的OTP八脚语音ic,支持一组PWM输出口,可以直推...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片,语音ic,otp语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-10-21 16:11:00
- 漱口水语音芯片ic方案选型——NV080D-SOP8音频芯片
- 使用漱口水的时间和使用方法,是在进食完后。此时使用,可以有效地把附着在牙齿表面或牙缝里的食物残渣冲洗下来,同时也能有效减弱生长繁殖。而漱口水智能售货机以自助售货机的形式,销售漱口水,不需要进行现金交易,扫码即可取。对于用户来说,漱口式智能贩卖机能够满足的是“便利”,就是在较短时间内满足购物需求。然而,传统的自动售货机都没有语音提醒功能,导致了一部分客户,特别是老年人视力不太佳的客户,在操作机器时容易出现操作错误的现象。因此,实有必要提出一种具有全程语音提示功能的自动售货机。NV080D芯片漱口水售货机语音方案:NV080D语音芯片预先烧录有相应的人性化语音,用于存储和输出语音信息;扬声器用于...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic NV080D语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-07-05 15:09:00
- NRK3301语音芯片在智能晾衣架上的应用
- 随着人们生活质量的不断提高,以及生活节奏的不断加快,人们的日常生活也变得更加丰富多彩,这其中,离不开家电智能化所起的推动作用。如今,家电智能化以其既便民又时尚的时代特征,赢得了人们更多的关注。为适应家电智能化的发展趋势,一款智能人机交互语音模块/语音识别芯片出现了——NRK3301。其中智能家电——智能语音晾衣架就将传统的遥控开关控制的电动晾衣架进级为语音控制,只需要使用者简单地说几句命令,便可以控制晾衣架的上升、降落、照明、消毒、吹风等,无需用双手去按遥控开关。目前流行的智能语音晾衣架就是采用功能强大的NRK3301语音芯片,“唤醒+命令”模式语音智控技术,语音控制:说话就能操控,解放双手...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-03-22 16:29:00
- 语音芯片在艾灸仪上的应用
- 艾灸是一种中医疗法,通过对人体特定部位进行热来治疗疾病。艾灸有以下作用:首先,用艾绒制成的艾条在某一穴位进行艾灸,会产生一种温暖的感觉,所以可以温经散寒。其次,可以促进血液循环,疏通经络。艾灸属于中医,中医治病的原则是三分治七分养,治的是病,养的是命,是以对身体最小的负荷,取得好的效果,甚至还能改善人的体质,让人少生病。疾病面前,人都是实用主义的,而且现代人都不爱运动,经常生病,而多功能艾灸仪可以是根据传统中医艾灸的原理,结合现代的电子计算机技术和磁疗方法而发明设计的,能够进行温灸、温针灸、隔物灸、发泡灸、化脓灸操作的现代艾灸仪器。许多人都喜欢去养生会馆做艾灸,但事实上要排队,等很久,不仅花...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-03-21 18:06:00
- 按摩仪语音芯片选型推荐!
- 目前,随着科技的不断进步和人们生活水平的不断提高,越来越多的人已经不满足当今的生活状态了,他们想要追求一种更高品质的生活质量,对物质方面的要求也越来越高,对精神方面的需求也在不断的提升中。同时,由于当下人们的生活节奏加快导致工作压力较大,时间久了难免会觉得头疼不舒服等,特别想要缓解一下疲劳,所以,为了满足这类人的需求,头部按摩器就出现了。头部按摩器主要是通过按摩给大脑恢复体力。头部按摩器舒缓松弛模式藉由紧实、持续性的气压按摩,帮助大脑快速舒解压力和紧绷感,具有保养大脑的效果,对头晕、头痛、神经痛、缓解失眠具有一定的功效。而为了让顾客更好地放松,很多头部按摩仪厂家都会在产品上加入语音提醒功能,...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-12-22 16:32:00
- NV170D-SOP8语音芯片ic在充电桩的应用!
- 充电桩作为电动汽车能量补给来源的装置,关乎用车体验等,随着新能源汽车保有量的增加,越来越多的人选择电动汽车的人也是逐年的增加,作为充电桩市场也是能够让车企们作为服务切入的点的一个重点,对于造车新势力而言共享充电桩也是引来了更多的关注!充电桩是电动力车充电站,是发展电动汽车所必须的重要配套基础设施,具有非常重要的社会效益和经济效益。然而充电桩不能直观的、智能地告知消费者充电桩目前所处的工作状态技术问题,很多厂家为解决上面的问题,都本着创新提出一种带有语音提示功能的智能充电桩来实现。在共享充电桩中加入NV170D-SOP8语音芯片可以实现语音提示功能,可以告知车主目前充电桩的工作状态,引导客户正...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-12-14 15:27:00
- 语音芯片出现故障一般有哪些原因?
- 在生活中,大家可能都会使用或者见到语音设备产品,可能会出现故障,如无法发出声音、声音变得断断续续等。出现这些问题大都是由于里面的语音芯片出现了问题,那么语音芯片出现故障的原因一般有哪些呢?一、语音芯片内部本身的故障:1、磨损如同人类器官老化而走向死亡,语音芯片也有同样的情形。在长时间使用后,语音芯片内部零件或材料逼近使用极限而逐渐磨损或疲劳,最后无法再执行原有的功能。2、早夭不良的电路设计,或制造过程的缺陷,如微尘、微粒、杂质等因子,会造成语音IC在还没有老化磨损前就提早故障。这情形类似先天体质异常或抵抗力弱的婴儿,较容易夭折死亡一样。3、随机故障如果没有发生早夭,并且也未到达磨损阶段,语音...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-12-08 16:30:00
- 语音芯片在智能喂食器上的应用!
- 随着人们生活水平的提高、城市化进程的快速发展和城市家庭规模的缩小,现在喵星人、汪星人已经成为我们生活中不可或缺的一部分,他们确实很萌,现在的城市生活,外面很热闹,但实际上很多人的心很孤独,这些宠物成为我们孤独心灵的星光;非常爱宠物的朋友肯定没少担心,自己不在家时,宠物饿着,经常请看护,也不太现实,而且宠物也会怕孤独,需要有人陪,而宠物智能喂食机能够满足宠物主人出差/出游/上班/睡懒觉等情况下对宠物的照顾和喂食。自动喂食机根据原理主要分为沙漏式自动喂食机、机械控制式自动喂食器、电子式自动喂食机、智能喂食机。电子式自动喂食机是目前市场上使用最广的,主要功能是用电或电池驱动,设置多次定时、定量喂食...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-29 16:42:00
- 语音芯片是根据什么要选型?
- 随着科技的发展和产品的集成化,语音芯片已经逐渐替代了多种语音设备应用在各场合。语音芯片主要特性是功耗低,抗干扰能力强,外围器件少,控制简单,语音保存时间久(某些语音芯片可以保存内容100年),掉电不丢失语音,部分芯片还可以重复擦写语音内容。如汽车倒车雷达,公交车报站器,银行排队机、语音玩具、防盗系统等设备都装备了语音芯片。由于芯片种类众多,功能各异,工程师在选用语音芯片时会有些彷徨无策,因此九芯电子给初涉语音行业的工程师提供一些语音芯片的选型参考。录音芯片及放音芯片的选择语音芯片从使用功能上,基本可以划分为录音语音芯片和放音语音芯片。设计一个使用语音芯片的产品,首先要考虑是否使用录制现场语音...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic otp语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-27 11:40:00
返回